欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

溶液的热收支(节热措施)

  • 2022.12.29 14:45:12
  • 米思米
  • 1049

(1)金属的比热

 让我们来探讨下使用水的湿法表面处理工序中的热收支。在如下所示的电镀工序中,让我们去除复杂的内容做简化思考。
 电镀处理条件为室温20
、碱性脱脂浴温55、电解脱脂浴温55、镀镍浴温60、水洗温度20、酸洗浴温20,处理对象金属:黄铜材质,处理量:3000Kg/天。

溶液的热收支(节热措施)

 让我们来思考下这一工序中的热量移动,对3,000kg温度为20的黄铜材质进行碱性脱脂所消耗的热量如下式所示。

 加热1=金属的比热×处理量Kg×加热温差=0.385×3000×(55-20)=40,425KJ/日


 在下一步的水洗中,这些热量会被全部冷却。由于电解脱脂也是55,所以所需热量加热2为40,425KJ/日。在镀镍工序中,

 加热3=0.385×3000×(60-20)=46,200KJ/日。


 这些热量需求总和为40,425 + 40,425 + 46,200 = 127,050 KJ/日,而这些热量全部会随着冷却水的温度升高而被排出。由此可以看出,表面处理工序中排放的废水中,不仅仅包含水这种物质,还包含称之为热能的能量。

 【表1】中是各种金属的比热。这是将1kg金属加热或冷却1所需要的热能,镁和铝的数值较大,而铜、金、银的数值较小。将这些值与水进行比较,可以看出水加热和冷却的难度有多大。
 该值不同于热导率,它是用于表示金属传递热量的难易程度。

【表1】金属的比热(KJ/Kgk)0100的平均值

金属

比热

金属

比热

0.393

0.377

0.921

黄铜

0.385

0.209

白铜

0.394

0.461

1.047

钢铁

0.481

0.460

0.130

0.234

0.213

0.134

0.130

4.186


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities